This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1084:LM1084-ADJ

Guru**** 2509915 points
Other Parts Discussed in Thread: LP395

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403824/lm1084-lm1084-adj

器件型号:LM1084
Thread 中讨论的其他器件:LP395

工具与软件:

我希望将24-28V 5A 电源调节至22V、消除任何纹波等 这款器件合适吗?  是否有建议的配置或预防措施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    是的、这款器件适合您的应用。 在5A 电流下、您就处于此器件最大电流的边缘、而在1.5V 的最大压降电压下、输入电压为24V 时、VIN 的余量为0.5V。 因此、请密切注意输入电压下降(这会使 LDO 超出稳压范围)和浪涌电流(可能导致电流限制)。 建议使用数据表图7.1中的配置。

    感谢您发送编修

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 要确认:此稳压器中的功率耗散为(28-22V)* 5A = 30W?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基于上述电压和电流、我想用 TTL 打开/关闭此器件。 是否可以将2N30904 NPN 与两个电阻器一起使用、配置如 sect 7.2.3中所示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您是指2N3904 NPN? 是的、您可以使用图7-3中显示的配置。 TI 不开发2N3904、因此我无法评价它的具体额定值、但 VBE_max > TTL (高)、VCE_max > Vadj_max 且 Ice_max > 50 mA 的任何 NPN 晶体管应该可以正常工作。 如果可能、建议使用 TI 的 LP395。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2N3904 NPN、 我寻找等效的表面贴装组件、发现 FMB3904最接近、是否可以这样做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FMB3904不是 TI 器件、因此我不建议您这么做。 如果它满足我上面强调的一般条件、那么是的、它将起作用。