This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A26:当 VEN = 0时、输出电压不为0V 的现象

Guru**** 2924280 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A26

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402432/tps7a26-a-phenomenon-in-which-the-output-voltage-is-not-0v-when-ven-0

器件型号:TPS7A26

工具与软件:

你好。 在本项目中、使用 TPS7A26构建电路。

我正在尝试通过控制 FPGA 上的 VEN 来打开/关闭 TPS7A26输出。

当 VEN=0时、Vout 作为异常电压而不是0V 输出。 当 VEN=0时、VFB 为0.2V、1.73V 由反馈电压输出。

(@ r1 = 7.5M、r2 = 1M、VFB = 100K)首先、设计时 R1 = 9.1K、R2 = 1.3K、VFB = 10K (设计错误)、更改为​​数据表中写入的合适的 R1、R2和 RFB 值。

电路图如下所示。

请回答器件是否已损坏或即使 VEN=0也不输出0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 EN 电压低于0.4V 时、器件被禁用、VOUT 开始下降。 输出是保持在1.73V 还是短暂注意到、然后衰减到零? 在禁用该器件后、在什么情况下进行了测量?

    谢谢你

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VEN = 0V 状态、并在 VEN = H (3.3V I/O)状态之前始终保持1.73V。

    当 VEN=0时、可随时测量1.73V 电压。

    当 VEN = 0时、测得 VFB = 0.2V、当 VEN = H 时、VFB = 1.24V (数据表规格)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设备可能已损坏。 我建议进行 ABA 交换以进行确认。 请告诉我这一解决方案是否证实了我的怀疑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、我将尝试它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了交换 IC、但问题没有消失。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试过使用新的 IC 来更换电路板?

    请分享您可能拥有的任何示波器截图。 它们将帮助我调试问题。 此外、如果可能、请分享整个原理图(包括连接到 LDO 输出端的负载)并提供您可能拍摄的任何测试设置图片。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。 我更换了 IC、问题相同。
    出于安全原因无法上传整个电路、但没有什么特别之处。
    LDO 的负载仅连接到 ADI 的 AD5560。 然而、AD5560的 TPS7A26功率仅为1.7V (意外问题)。 (另外、我将10k 负载电阻器连接到了 LDO OUT、但问题是一样的。)
    我将上传示波器测量波形、而不是上传电路。
    12V 功率会增加、并且 EN 信号在配置完成之前会短暂波动30mV、但不会超过 VEN (高电平)、并且当 VFB = 200mV 时、OUT 电压也会相应输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否通过更强的 VEN 在导通和关断期间获得更清晰的波形? 以及图示为带测试设置并显示探测位置的已组装电路板。

    请注意、没有 LDO 原理图进行调试有点困难。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是什么意思"更强的 VEN"?  你在谈论下拉电阻器吗?

    我已经提供了导通过程的清晰波形。 我不知道您为什么需要额外的波形。
    我无法提供原理图、但如果我看一下电路板图片、会有什么区别吗?
    探测点是我在开始时提供的原理图中的部分。 (VEN、VFB、VOUT、VIN)
    正如我说过的、与 TPS7A26相关的唯一电路是两个 AD5560和去耦电路(10uF x 2 + 100nF x 6)、而不是附加的电路。
    除了随附的原理图外、没有其他东西可以连接 TPS7A26、因此我认为整体原理图的外观没有区别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件的 VEN (低电平)和 VEN (高电平)分别为0.4V 和0.9V。 您连接的示波器显示 VEN_max 为27mV。 因此、绝不能在您期望的时间开启器件。 如果 VEN 更强、我意味着提供高于0.9V 的使能信号。

    我希望负载信息知道您正在拉取的负载电流大小以及它是否在 TPS7A26的建议范围内。

    电路板图片将帮助我验证您是否使用了正确的探测技术。 我看到过多个探头位置与相关参数差异很大的实例。

    您是否对流经 LDO 的电流进行了相应的示波器测量?