This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:I2C

Guru**** 2534910 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407068/bq25798-i2c

器件型号:BQ25798

工具与软件:

1)我要将 bq25798的 I2C 线路上拉为+5V (微控制器工作电压)。
  我知道这不是问题、因为它处于绝对最大额定值范围内、但如果有任何问题、请告诉我。
   

2) 2)数据表列出了 I2C 通信线路上拉至1.8V 时的规范。上拉电压为5V 时、这些规范值是否也适用?



3) 3)数据表中未列出设置时间、保持时间等 I2C 规格。
  了解 bq25798数据表中未指定的 I2C 规格与 NXP 标准一致是否正确?
  (请参考) NXP 标准文档第44页

https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10204.pdf


此致、
Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kagawa:

    感谢您的咨询。 我们在美国的假期周末。 团队成员将在下周中旬回复您。 感谢您的理解

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kagawa:

    1) 1)该器件应该在5V 下工作、但我们尚未在5V 下进行测试、无法保证在数据表规格之外运行。

    2) 2) 该器件应该在5V 下工作、但我们尚未在5V 下进行测试、无法保证在数据表规格之外运行。

    3) 3)我们符合 NXP 规范、但并不完全符合规范。 例如、NXP 规格高电压和低电压是上拉电压百分比、其中我们是固定上拉电压。

    此致、

    Jared Baxter