This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:bq27z561学习周期问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388774/bq27z561-bq27z561-learning-cycle-question

器件型号:BQ27Z561
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

正在执行学习周期并达到数据表中计算出的截止电流。  我在充电时从未看到电池状态标志被设置。 我是否应该让电池不停地充电、直到看到标记?

当前放松电池、希望 FC 标志被设置。

使用电源 CC/CV 进行充电。  选择4.2V 收尾电流作为300mA。  

使用的电池额定电压为3400mA  

放电电压低至2.66V

电池的标准充电电压为4.2V、具有68mA 截止电压和1700mA。  我们的电池组是4p 排列,所以我使用68mA * 4 = 272mA 作为电池组切断,电池组充电电流为4A CC , 4.2V

-克雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Craig、

    您能向我发送一个学习周期尝试的日志文件吗? 您还能将电量计中的 gg 文件发送给我吗? 我想看看是否需要对任何参数进行任何更改。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设置如下:

    Design Capacity mAh = 3400mA x 4.54 = 13600 mAh
    Design Capacity cWh =(3.6V) x (3400mA) 4x= 4896. CWh
    Design Voltage = 3600 mV
    项电压 = 2670 MV (注意:这是学习模式的电池包截止频率、必须在学习后更新为系统截止频率。
    充电终止收尾电流300 mA
    DSG (放电)电流阈值 = 2. mA
    CHG (充电)电流阈值 = 25. mA
    停止电流 过流保护 = 1. mA
    BQSTUDIO 化学成分: CHEM_ID 2162 、(注意:使用 CHEM_ID 命令读回、将等于0x2162-即十六进制)、也是一个可验证的校验和…)、对应于 INR18650-35E (3400mA 12.99


    I cutoff charge at 272mA (截止电流* 4、因为我们的电池组为4p)、我觉得我可以将收尾电流增加到400mA、然后在272mA 将其终止、并在收尾电流和截止电流之间为监测计提供一点更大的空间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    gg 文件包含所有更新的 DataFlash 参数。

    您可以转到数据存储器部分并点击导出按钮来导出 gg 文件。

    这有助于我们查看所有标志和更新后的参数。

    此外、您的电池组是否使用1s4p 配置?

    此致、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的1s4p (4节并联电池、无堆叠串联电池)。

    我想我再也不能访问该文件了。 是飞行到执行过程在实验室...但我不知道 gg 文件是重要的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    不用担心。 我们可以使用日志文件来检查可能导致此问题的其他参数。

    我们将对此进行调查、并在周一与您联系。

    此致、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来很好-谢谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    很抱歉、我上周很晚才离开。 我或我的团队中的其他人很快就会回来。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    我查看了您发送的日志文件、该日志仅包含初始放电。 我们需要看到剩余电量、然后在初始放电后充电、以确定学习周期失败的原因。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../actual_5F00_live_5F00_rn_5F00_7_5F00_16_5F00_2024_5F00_0746am.log.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是.err 文件。 将后缀更改为.csv 以进行上传。 未将其另存为 Excel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天是国庆节。 我们将在本周晚些时候与您联系。

    此致、

    应用团队的成员

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    我不需要查看.err 文件。 我需要查看包含整个学习周期数据的日志文件、直到失败。 为了便于参考、您发回的日志文件不包括学习周期的充电部分

    此致、

    Nick