This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25148:最初为高达12A 负载设计此器件。 但在轻负载条件下启动稳压器时遇到问题。 我需要在30 -40 mA 低功耗负载下实现可靠的启动。

Guru**** 2525550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406911/lm25148-initially-design-this-device-for-up-to-a-12a-load-but-having-issues-starting-up-the-regulator-with-a-light-load-i-need-a-reliable-start-up-with-a-low-power-load-of-30-40-ma

器件型号:LM25148

工具与软件:

该器件的初始设计可支持高达12A 的负载。  但在轻负载条件下启动稳压器时遇到问题。

我需要在30 -40 mA 低功耗负载下实现可靠的启动。  这是可行的吗?  我可以使用130mA 启动、启动之后、我可以将负载降低至10 mA、甚至将空载。

任何想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    请发送更多信息、说明您在启动时遇到的问题、以便我可以更好地为您提供帮助。 现在就应该满足以下条件:

    • 计算器 填写了您的应用参数
    • VIN、VOUT、SW、IOUT 的启动波形
    • 测试设置(应用如何与示波器连接、设备详细信息等)

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM5148_2D00_LM25148-Quickstart-Calculator_5F00_rev4_5F00_RMC20240808.xlsm

    我将用130mA 捕获启动时间、用较少的时间并发送、获取波形需要几分钟时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:  

    听起来不错。 我将在所有信息发送后查看这些内容。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../C313696_2D00_NFC.pdf

    查找工作(130mA 或更高负载)测试设置以及示波器图 TP13处的 Vin 和 TP3处的 Vout。 而在100 mA 下无法启动。  我已通过新的设计工作簿将使能电压更改为50k 和2.9k 欧姆。  这与附加的原理图不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    我将在今天回顾这些内容、并最迟在下周二与您联系。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    我复查了您的信息、并注意到通常不建议将 PFM /同步保持悬空。 将此引脚连接到 GND 以实现 FPWM 操作、或连接到 VDDA 以实现 PFM 操作。 请注意 数据表的第8.4.2节 、了解更多信息。

    看起来 CNFG 引脚与表8-2中提供的配置值以及 EC 表中"配置"下给出的范围有所不同。 为方便起见、我将摘录包含在以下数据表中:

    请确保 R27处于您所需操作的正确范围内。

    如果这两个问题仍然无法解决您的问题、我还有几个问题需要解答、以便我们更好地帮助您:

    • 您是否已尝试在未连接负载的情况下启动器件、即断开电子负载。 在这种情况下、器件是否正常启动?
    • 该器件是否处于隔离状态? 是否有其他电路或原理图分别连接到电源/负载的上游/下游。 如果出现这种情况、您能否隔离测试电路?
    • 在执行这些测试时、您是否能够同时探测 EN 和 VCC 引脚?

    谢谢!

    Joshua Austria.