This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:CTRD 作为电源开关

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407568/bq77915-ctrd-as-power-switch

器件型号:BQ77915

工具与软件:

我有一个客户希望电池供电的系统具有翘板电源开关和软件关断过程、我希望在系统应该关断时、利用 BQ7752的 CTRD 输入来强制 DSG 继电器关断。 我的计划是使用一对光电隔离器将这些信号传输到保护电路、而不影响其在 低端隔离电池的能力 如果我将隔离器的晶体管侧并联在 CTRD 与保护侧信号接地之间、并在 CTRD 和 BATT+之间连接一个10M Ω 电阻、这样是否可以安全地允许任一信号将 CTRD 短接至地、并且仅在两个信号都关闭时才将 CTRD 上拉至 BATT+?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    这听起来工作正常。 只要信号在中所示的范围内即可 所述的要求EC 表和 IN  图9-10. CTRC、CTRD 电压电平 . 那么您应该能够控制它。 在本例中、您似乎要拉至 VSS 来启用 FET、而上拉至 BAT 来禁用 FET。 对吗?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信是这样。 我在下面附上了原理图;PGND 是保护 FET 外部的接地参考、GND1根据 EVM 原理图通过网带连接到 VBAT-。 关断信号在不同的工作表中具有下拉电阻器。 J201通过引脚1和2连接到开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    我觉得没问题、现在我唯一要评论的是、要为光耦合器供电、可能需要几 mA 的电流将其偏置。 如果可以、我认为这应该起作用!

    现在、请记住、不需要电池电压即可使其工作、只要它处于数据表中的范围内(如下所示)、FET 就应该能够导通:

    此致、

    Luis Hernandez Salomon