This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495-Q1:输出为12V 的故障案例

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408056/lm61495-q1-a-case-of-malfunction-where-the-output-was-12v

器件型号:LM61495-Q1

工具与软件:

您好!

如下图、电源正常输出5.5V、但出现故障、输出12V。

在测量反馈的上拉和下拉阻抗后、故障消失了。  您能否帮助从芯片方面分析一下哪些异常情况可能导致12V 输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     反馈的上拉和下拉阻抗 是正常的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、很遗憾听到这个问题。 我查看了您的原理图、您 可能发现输出电容值太小。

    您是否可以修改 BOM 以组装5个47uF 10V 电容器? 目前、似乎您只填充了3个。 根据特定的电容器、这些电容器可能会大幅降额。