This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62868:TPS62868x -在不斜升至启动输出电压的情况下启用稳压器

Guru**** 2797185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62870, TPSM8287A06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408449/tps62868-tps62868x---enabling-the-regulator-without-ramp-up-to-start-up-output-voltage

器件型号:TPS62868
主题中讨论的其他器件:TPS62870TPSM8287A06

工具与软件:

您好!

对于我们的应用、我们需要启用 TPS62868x (TPS628680、TPS628681和 TPS628682)稳压器、即通过 I2C 更改其寄存器值、同时始终将输出电压保持为0。

现在、我们将 EN 引脚设为高电平、然后在看到稳压器后立即写入控制寄存器以通过软件禁用器件。 但是、由于将 EN 引脚驱动为高电平与软件禁用器件之间的时间很短、因此稳压器在 VID 软件禁用生效之前、已经几乎一直在将输出电压斜升至连接到 VSET/VSET/VSEL 引脚的电阻器设置的值。 我们希望输出电压不会出现此类尖峰。  

理想情况下、我们希望能够启用该器件、以便我们可以(通过 I2C)更改 CONTROL 和 VOUT 寄存器1寄存器中的某些字段、例如"启用 FPWM 模式"、"电压斜坡速度"以及 VO1_SET。  然后、在这些写入之后、我们希望使能输出电压斜升。 在此之前、我们希望它始终尽可能接近0。

这是可能的吗?

感谢您阅读本次咨询、

Vinith。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinith:

    由于 I2C 接口在 EN =低电平时和 Tdelay 期间不开启、因此在升高输出电压之前无法更改这些设置。  在 Tdelay 结束后很快就开始升高 Vout。  您应该根据选择的 VSET 电阻来更改 VO1_SET、然后启动至所需电压。

    更高功率的 TPS62870 (或电源模块版本 TPSM8287A06) 允许您在启动前进行更改、因为当 EN 为低电平时会启用 I2C 接口。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chris

    感谢您的澄清。 我现在理解这个问题。

    我将考虑使用您建议的稳压器。

    再次感谢、

    Vinith。