This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750EVM:电池充电器

Guru**** 2540260 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, BQ25750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409521/bq25750evm-battery-charger

器件型号:BQ25750EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

工具与软件:

您好!
我订购了 BQ25750EVM 的评估板。 设置硬件以进行初始上电后、电路板无法工作。 即使在独立模式下也是如此。 我甚至无法通过 I2C 连接硬件。 我们使用 USB2ANY 进行 I2C 连接。
还可以采取哪些措施来调试电路板?
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aishwarya、

    感谢您在这方面的努力。 我有几个问题来帮助调试这种情况。

    您能介绍一下电路板有何工作不正常吗?

    您在上电时的 VBAT 和 VAC 电压是多少?

    您是否具有 USB2ANY 的最新固件?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、您好!
    硬件的初始设置是 VAC 为24V、VBAT 为24.6V。 连接设置后、我想检查电池的充电状态、但做不到。 LED 未发光? 预期的那样。   
    默认电池配置和充电电流配置的示例。 (7s 和10A)
    我将使用以下 GUI。
    https://dev.ti.com/gallery/view/BatteryChargers/ticharger_gui/ver/1.4.6
    具有 BatteryManagementStudio-1.3.127
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附上评估板的照片供您参考:
    media.jfif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aishwarya、

    感谢您提供新信息。

    对于这些测试、您可以移除 JP13上的跳线吗? 这将阻止充电器充电。

    然后、您是否可以在插入 VAC 和 BAT 的情况下测量 VAC、VSYS 和 VBAT 上的电压?

    此致、
    埃森·加洛韦