This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:充电问题

Guru**** 2644125 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410024/bq40z50-r2-charging-issue

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:EV2400

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

  我遇到了一个问题,当我把电池 组连接到电源充电,当只连接+和 -时,电池组不能充电。

  但我通过 SMBus 将电池组连接到 EV2400时、可以立即为电池组充电。

  您能说明原因吗? 充电前必须进行通信?

  请注意、HWDF 位会进行二进制转换。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能给我们更深入地介绍一下在这种情况下 FET 是如何导通的、无论是由电量监测计使用 FET_EN 自动控制还是手动控制? 此外、您能否确认通过感测电阻的电流大于 Chg Current Threshold?