This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:TPS25730 - USB DRP (主机或器件配置)外部 MCU

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25730, TPS25751
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409558/tps25730-tps25730---usb-drp-host-or-device-configuration-external-mcu

器件型号:TPS25730

工具与软件:

您好!

我们在其中一个设计中使用 TPS25730、下面是供您参考的简要方框图。

我们要使用 STM32作为主机。  当电路板由外部直流电源供电时、TPS25730是否会向 STM32发送任何 I2C 命令以将其配置为主机?   

谢谢!

天哪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mani:  

    感谢您联系我们!

    TPS25730只有一个 I2C 目标接口 I2Ct、在该接口中、它将始终是一个器件。 TPS25730没有会发送到 MCU 的任何中断事件。  

    您能解释一下您想要什么吗?

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们希望 STM 用作主机、试验板由 USB 或直流输入供电。 如果未使用 USB 而 USB 中连接了笔式驱动器、我希望电力输送 IC 通过中断、I2C 命令或 GPIO 信号与 MCU 通信。 对于适用于此应用的电力输送 IC、您有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mani:  

    TPS25730具有 6个 GPIO 设置功能、其中一个是连接到引脚37 (这将指示何时存在 USB 连接)的 PLUG_EVENT。  

    如果您仍然需要更高的可配置性、那么我推荐 为您的应用使用 TPS25751。  

    如果您有其他问题/疑虑、敬请告知。  

    此致、  

    Aya Khedr