This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21080:关于 BQ21080的问题

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ21080, INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410038/bq21080-question-about-bq21080

器件型号:BQ21080
Thread 中讨论的其他器件: INA226

工具与软件:

尊敬的团队:

这里是深圳 MM FAE Chris、我的客户有以下问题:

客户希望根据 BQ21080进行一些修改。

1.只能用作电源,保持电池短路和反向保护功能

2.电压和电流可以在芯片的规范范围内任意设置。 我们通过外部 ADC (INA226)收集电压并通过连接的微控制器调节设置电流

如果无法实现上述功能、 是否可以打开激活电流、并且我们可以通过通信协议修改该电流? 现在固定在8mA 上、固态电池的容量为750mA H. 将电压激活到1.8V 需要1.5小时、所以我们希望这个8mA 激活电流可以断开、便于我们设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    Unknown 说:
    1. 仅将其用作电源、并保持电池单元的短路和反向保护功能

    您能否说明客户系统是如何设置的? 具体而言、SYS 将由哪种电源供电- BAT 或 VIN? 是否会涉及到电池? 原理图有助于了解该配置。

    [quote userid="609390" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410038/bq21080-question-about-bq21080能否打开激活电流并且我们可以通过通信协议对其进行修改?

    遗憾的是、我们无法修改涓流充电电流值。

    此致、

    Alec Lehman