This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3808A-1:UCC3808A-1

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC3808A-1, UCC28951, UCC28251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410360/ucc3808a-1-ucc3808a-1

器件型号:UCC3808A-1
《Thread 中讨论的其他器件: UCC28951UCC28251》

工具与软件:

你(们)好 您能告诉我吗... 能否在推挽式拓扑中使用 UCC3808A-1芯片来从400V 电压源获取高达500W 功率(24V、12V、5V)的多通道电压源?? 感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从理论上讲、是的。 但实际上最好考虑使用全桥、因为500W 将需要外部驱动器、因为片上器件驱动器不够、而400V 将需要1000V 甚至1200V MOSFET 来为400V 输入工作。

    我建议使用全桥来生成400V 至24V 电压、然后添加两个降压转换器以从24V 生成12V 和5V 电压。 则可以考虑 UCC28251或 UCC28951。