请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2121EVM-023 主题中讨论的其他器件: TPS2121
工具与软件:
其中的用途是模拟 IN1瞬时断开的情况、TPS2121EVM-023演示设置为 SS 选择1uf (测试优于另一个10nF)、PR1和 CP2保持不变、由负载选择板载电阻。 IN1电池为4.1V、IN2电池为3.8V。
模拟 IN1的动作立即拔下电池、电源切断到 IN2、波形压降超过5us、测试为 ms 级(约2.5ms)、负载被 PDA 设备取代、这种压降导致 PDA 关断。
我可以调整演示中的哪个参数以使 TPS2121能够执行 us 级切换?