This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:内部电芯均衡

Guru**** 2609945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408249/bq76952-internal-cell-balancing

器件型号:BQ76952

工具与软件:

您好、TI 团队:

我对 bq76952的内部平衡有疑问。

在下图中、您可以看到的引脚等效图、例如单元格10:

如何生成内部 FET 的栅极-源极电压?

是来自下一个更高的电芯吗?

谢谢。

此致、Klaus。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    内部 FET 的电压来自电芯16。 电芯16为整个电芯平衡电路供电。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    感谢您的回答。

    这意味着、如果我有一个16节串联的应用、并且电池已充电至67、2V、那么对于 VC10上的电芯10、有一个稳压器可以产生5伏的栅极-源极电压。 是这样吗?
    请查看我的 sketch:

    谢谢。

    此致、Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    是的、看起来会像您分享的内容。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    感谢您的回答。

    这有助于形成普遍的理解。

    该稳压器的外部电压是哪个值、或者相应的栅源电压有多高?

    谢谢。

    此致、Klaus。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    有关该器件内部的更多详细信息是专有信息。  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    好的。 谢谢。

    您通过这篇帖子知道:
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399718/bq76952-problems-with-cell-meaurement-cell11-and-cell12-in-13s-application

    我们使用不建议使用的顶部电芯(电芯13)连接。 我对电池单元平衡进行了一些测量。

    在本例中、电池11平衡处于活动状态。 您可以在第一个图中单元格12、第二个图中单元格11和第三个图中单元格10中看到:

    当平衡处于活动状态时、电池11上的电压变为接近0V。

    在下一种情况下、顶部电芯(电芯13)达到平衡。

    当平衡处于活动状态时、电池13上的电压不会变为接近0V。 输出电压约为1、4V。
    结果是平衡电流更小。

    这是因为内部晶体管的栅极-源极电压不足、导致其电阻漏源极电压较高吗?

    提前感谢。

    此致、Klaus。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    应该是正确的。  

    此致、
    Alexis