This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317M:ESD 数据请求

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407649/lm317m-esd-data-request

器件型号:LM317M

工具与软件:

您好、支持团队。

在认证摘要中、ESD-HBM 和 CDM 的结果如"请参见数据表"所述。
但是、此数据表未显示 ESD 的结果。


请告诉我 LM317MDCYR 的 ESD 数据(HBM 数据、CDM 数据)。

此致、

林裕太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、支持团队。

    进展如何?

    此致、

    林裕太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yutaro、

    为延误道歉! 由于器件老化、ESD 信息并不容易获得、因此需要一段时间才能找到。 我找到了原始的 HBM/CDM 数据。 数据支持  LM317MDCYR 的额定值为以下规范:

    HBM:2kV

    CDM:750V

    在搜索此信息时、我注意到数据表计划在年底进行修订、其中应包含 ESD 信息。 因此、请注意 PCN、以防这些值发生变化。  

    此致、

    Nick Altman