This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A26:VPP 压摆率

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV773, TPS7A26, TPS7A21, TLV700, TLV755P, TLV1117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408406/tps7a26-vpp-slew-rate

器件型号:TPS7A26
主题中讨论的其他器件: TPS7A21TLV700TLV755PTLV1117、TLV773

工具与软件:

尊敬的专家:

这是负责格雷的斯凯拉。 他们需要使用 TPS7A26将电压从3.3V 降至1.8V。

您可以帮助告诉我 TPS7A26的负载瞬态响应以及它是否满足以下要求吗? TLV75518、TPS7A21和 TLV70018呢? 谢谢!

BR、

斯凯拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sklar、

    我阅读此数据表时发现、压摆率不是负载瞬态要求、而是 LDO 输出导通时的最大压摆率。  最大上升速率是我们有时会看到的电源常见规格。  

    即、LDO 输出导通时间的压摆率不得超过6E+4V/s  请确认、我可以查看您询问过的 LDO 并给您回复。

    谢谢!

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    我确认  LDO 输出导通时间的压摆率不得超过6E+4V/s 那么、您可以帮助确认我提到的 LDO 吗? 谢谢。

    BR、

    斯凯拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sklar、

    TLV700和 TLV755P 将符合该要求。  TPS7A21具有很小的裕度、但由于指数上升、它可能无法在初始导通期间满足要求。  TPS7A26导通速度过快、不会满足上升速率要求。

    在我的响应中、我使用了这样一个事实、即6e+4V/s、60V/ms 和6V/100us 都是相同的。

    TLV700
    我找不到 TLV700的导通波形、因此我在 EVM 上测量了 TLV70028 (2.8V 选项)。 它的开启速度慢于6V/100us 规格。

    TPS7A21
    TPS7A21恰好符合该规格。  但该 LDO 的指数上升比线性上升大、因此可能无法完全满足整个开通时间内的规格要求。

    TPS7A26
    TPS7A26无法满足此要求。  它上升速度快于6V/100us。

    TLV755P
    TLV755P 可满足该要求。 在开通时间的快速充电部分(线性斜坡)期间、它以2V/0.2ms = 10V/ms 上升。

    谢谢!

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您如此详细的答复和测试!

    考虑推广新产品、 您是否有关于 LDO 的一些建议、可满足 LDO  输出导通时间的压摆率不得超过6E+4V/s? 谢谢。

    BR、

    斯凯拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sklar、

    您能否澄清最大上升速率要求是否是整个导通范围(即0V 至稳态)的问题?  通常、上升速率规格是一组很窄的电压(也就是说、如果在 Vout = 1mV 和 Vout = 100mV 之间违反上升速率、则无关紧要)。  除了输入电压和输出电压之外、您还需要哪些其他关键要求 IOUT、噪声、PSRR、尺寸等)。

    今年、我撰写了一份有关 LDO 开启时间、浪涌和上升速率的全面白皮书。  它应该在月底之前发布、但最重要的是我们的许多 LDO 的这个问题没有单个答案。  

    • 许多 LDO 以指数方式开启(RC 时间常数)、因此从技术角度而言、在无穷小的电压下、无法满足"上升速率"规格(此处为6e+4V/s)... 但是、如果该规格针对2个中间电压、则仍可使用这些 LDO
    • LDO 开启行为与 NR/SS 电容器、CFF 电容器和反馈电阻器等外部元件相关。
    • 一些 LDO 具有快速充电电路、这也会影响导通。
    • 等等

    谢谢!

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen Ziel:

    [报价 userid="418029" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408406/tps7a26-vpp-slew-rate/5394781 #5394781"]您能说明最大上升速率要求是否是整个导通范围内的(即0V 至稳态)吗?  通常、上升速率规格是一组很窄的电压(也就是说、如果在 Vout = 1mV 和 Vout = 100mV 之间违反上升速率、则无关紧要)。  [报价]

    我稍后会向您确认问题。

    您可以帮助确认 LDO TLV1117-18IDCYR 是否可满足  LDO 输出导通时间的压摆率不得超过6E+4V/s 吗? 谢谢。

    BR、

    斯凯拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sklar、

    我需要了解我们是否可以在实验中捕获此 LDO 的开启测量值。  请给我几个工作日时间、以便与您联系。 如果我需要订购 EVM、发货需要5个工作日、测量需要1-2个工作日。

    谢谢!
    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您的答复。 添加如下信息。 LDO 的 Vout 需要满足 AM62x 的 VPP 要求、如下所示。

    下面是我这边提出的一些问题。

    1.客户可以修改 是重要的 或者 延迟 EN 引脚高电平 才能满足6E+4V/s 的要求?

    TLV1117-18IDCYR 能否满足 LDO 输出导通时间的压摆率不得超过6E+4V/s? 谢谢。

    BR、

    斯凯拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sklar、

    TLV1117没有使能引脚、因此将通过 Vin 导通。  如果 Vin 开启速度极快、LDO 也可能开启速度太快。  如果 Vin 导通速度更慢但不慢、则 LDO 可能会在压降和过冲时导通。  我往往不推荐在此处使用 TLV1117。 我认为您需要一个具有使能引脚的器件。

    我们准备了 TLV773 300mA 器件、可满足您的要求(电流限制除外)。  我们正在使用此器件的500mA 版本、如果符合客户开发时间线、我相信它将是此应用的完美低成本解决方案。  首批样品将于第四季度末完成、预计2025年6月左右将上市。  请告诉我...

    谢谢!

    Stephen