This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:用于两个 USB C DRP 端口的系统架构

Guru**** 2927890 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409152/bq25731-system-architecture-for-two-usb-c-drp-ports

器件型号:BQ25731
主题中讨论的其他器件: BQ25730

工具与软件:

您好!

我们目前正在单 USB C 端口应用中使用 BQ25731、但想添加另一个端口。 我们要实现的基本架构如下所示:

  1. 我们能否简单地对第二个降压/升压直流/直流转换器使用另一个 BQ25731?
  2. 改为使用 BQ25730在 VSYS 和 VBAT 之间留出一些隔离是否合理? 在两个芯片之间连接 VSYS?
  3. TI 是否会推荐更好的架构?


会对其进行编程、以便一次只能有一个降压/升压控制器为电池包充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nate、

    1是的、您只需添加另一个降压/升压转换器。 电流源可以并联。  

    2.如果需要 VSYS、则最好使用 BQ25730。 仍然将 VBAT 连接在一起、使 VSYS 保持独立。 使用一个 VSYS 作为外部负载的主器件。  

    3.请参阅下面的架构以了解并联充电器。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应 Tiger、

    我很高兴这是一个可能的配置。

    在 BQ25730上、可以使用 BATFET 的哪些用例? 我在想 VSYS 和 VBAT 之间的隔离很有用的情况时遇到了问题。 在 BQ25730中 BATFET 何时关闭和打开?

    这是我使用两个 BQ25731芯片构想的接线:

    谢谢!

    耐特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    办公室外。 我下周会给您回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最初、我担心两个充电器之间用于共享负载的环路电流。 我认为您的应用是独一无二的。 BQ25731可能更适合您。  

    建议使用两个 EVM 进行尝试。  

    此致、

    老虎