This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77216:BQ77216中 FET 的建议电阻值

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410163/bq77216-recommended-resistance-values-for-fets-in-bq77216

器件型号:BQ77216
Thread 中讨论的其他器件:BQ76952

工具与软件:

尊敬的 E2E:

与 BQ76952配对时、您能否为六个突出显示的 FET 提供建议的电阻值?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    栅极 MOSFET 电阻器可能类似于10k Ω。 对于下拉,它们应该足够大。 但又足够低、以至于栅源极电压会在 MOSFET 被拉低时将其关断。

    现在、确保 DOUT/COUT 引脚也连接到 CFETOFF/DFETOFF、以便使其正常工作。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    您是否还可以建议下拉电阻的尺寸和电阻值?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我建议不要使用这些下拉 MOSFET、而只使用 CFETOFF/DFETOFF。

    不推荐这些电阻器的确切值。 下拉电阻可能相对较大、以限制流经栅源齐纳二极管的电流。  

    此致、

    Luis Hernandez Salomon