This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:10节电池管理系统(BMS)

Guru**** 2561960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410337/bq76940-10s-bms

器件型号:BQ76940
Thread 中讨论的其他器件: BQ76942

工具与软件:

您好!

我正在 使用 bq769xx 设计10节电池的 BMS、用于监控和平衡...

1。这是理想设计- 76930 (使用全部10个电池/引脚)或 bq76940 (保持数据表中给出的额外引脚短接)

此致

Saptarishi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saptarshi、

    对于10节电芯、我会推荐10芯的器件。

    我建议改用 BQ76942、因为这是具有高侧 FET 驱动、更高精度和更多特性的新一代器件。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon