This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53689T:TOUT 和 IOUT 处的电压

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53689T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398672/tps53689t-voltage-at-tout-and-iout

器件型号:TPS53689T
主题中讨论的其他器件:CSD95560

工具与软件:

大家好、团队成员:

 

我将使用 TPS53689T 控制器 IC 和 CSD95560功率级 IC。

我在 IOUT 引脚上没有获得所需的电压、对于 TOUT 引脚、预计大约为1.5V、对于功率级 IC、预计大约为0.8V。 在 Fusion GUI 中、显示的温度会发生变化。 一条电源轨的温度为-74C、而另一条电源轨的温度波动较大。 有时获得164C、有时会在30C 至50C 左右变化、并具有"Temperature"选项卡的尖峰图形。

对于某些功率级、使 Iout 引脚的电压为4.5V、其余为0.012V。

在 TOUT 引脚上获得电压、对于少量器件为4.5V、对于其他重新开采轨为0.012V。

在 TOUT 和 IOUT 引脚上未获得正确电压的原因可能是什么?

因此未获得输出电压。

谢谢!

Siddhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddhi:  

    TAO 和 CSP 是多功能的、因为它们用于故障报告以及温度/电流检测。 有关 TAO 和 CSP 信号组合的故障条件、请参阅数据表中的表7-1165C 表示 TAO 高电平 、-75C TAO 低电平、用于取决于 CSP 状态的各种故障。 如果可以断开 TAO 电阻器、则可以一次使用一个功率级来确定哪个功率级报告故障。  

    从数据表表格、  

    TAO LOW 是 VDD UVLO、因此您可以首先检查5V 引脚、最好在 PS 引脚附近探测。  

    TAO 高电平+ CSP 高电平、两个锁存均为高侧短路、最好探测 VIN 到开关节点电阻、并查看器件/板是否短路。  

    谢谢!  

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    1.好的,我会尝试移除 TAO 引脚上的电阻器,然后让你知道。

    CSPIN 是否仅用于电流检测? 它是否强制要求外部电流检测电阻器工作?  

    在本例中、我们尚未连接电流检测电阻并将其保持开路、但仍然在该引脚上获得12V 电压。

    在引脚38处、提供12V 电压。 因为我们没有得到输出电压。

    3.我们是否有适用于 TPS53689T IC 的评估板? 如果是、我如何获得它?

    4.我似乎有较旧版本的 TPS53689T IC 产品说明书。 表7-1展示了 AVSP 和 AVSN 引脚的一些元件和命令值。 从哪里可以找到最新的数据表?

    我有这个数据表、您可以确认吗、如果有一些最新的数据表、那么如何获得它?

    谢谢!

    Siddhi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddhi:


    2. CSPIN 仅用于输入电流检测、如果不使用检测电阻、建议将其连接在一起。

    来自控制器数据表-

    "对于不使用输入电流检测的设计、请将 VIN_CSNIN 和 CSPIN 连接在一起、并连接到输入电压电源。 控制器需要输入电压检测才能正确生成导通时间。 由于 VIN_CSNIN 和 CSPIN 引脚上具有内部 ESD 保护结构、因此应确保这些引脚保持在±300mV 范围内。"

    3.我们有 EVM、请联系您当地的销售团队、帮助您简化 EVM 过程。

    4.我们有最新的产品说明书,最新的联系方式是 vr@list.ti.com。功率级数据表中提供了故障表。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    谢谢!
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    移除 TAO 引脚处的电阻器后、  

    1.当为 VDD 提供5V 电压时、向控制器提供3.3V 电压(不为功率级的 Vin 提供12V 电压)、可以得到以下电压:
    2.所有电压都提供后、包括12V 到功率级输入电压、会得到以下电压:
    功率级的 VDD 引脚上的电压为4.99V、并且 VDD、SW 或 GND 引脚之间没有短路。
    故障可能是什么?
     谢谢!
    Siddhi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddhi:  

    Iout 上不应有4.6V、可能与焊接有关。 当存在3V3、5V 和12V 时、IOUT 应为1.5V。  

    您展示了功率级的4条线路、对于轨1、这是2个功率级、对于轨2、这是2个功率级吗? 对于将 TAO 拉低的器件、还值得检查功率级引脚和电容器上的 VDrive。  

    鉴于之前在 Iout 和 TAO 上看到的过电压、我建议一次设置1个功率级、功率级1-1显示 正确的 Iout 和 TAO。 移除其他部分、看看该电源轨是否能够调节单相、然后一次将其余部分添加回1、以检查是否存在意外电压。

    谢谢!  

    Ryan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    是的、这是2+2配置、2个电源轨用于 A、2个电源轨用于 B

    我试着按照你的建议去做。

    在功率级和控制器之间连接了 TAO 引脚的串联电阻、我为此连接了正确的0.8V

    并将 Fusion 电源设计器 GUI 中的相位配置更改为1+1配置、对于电源轨、我已获得正确的 TAO 引脚电压。

    当 CONFIG 设置为1+1时、我能够为两个电源轨获得正确的输出电压(获得预期的1.8V 和0.85V)

    但是、当我尝试2+0、0+2、2+2配置时、无法获得输出电压(变为零伏)。

    您能说明一下背后的原因吗? 为什么2+2配置对我们不起作用?

    谢谢!

    Siddhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddhi:

    您是否可以导出和共享您在 Fusion 中使用的配置?  

    谢谢!  

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

     我们是否可以通过邮件连接以便我可以通过邮件向您发送配置文件?

    您能否分享您的电子邮件 ID、或直接给我发邮件以供进一步讨论。

    谢谢!

    Siddhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddhi:

    我已通过电子邮件联系到。  

    谢谢!  
    Ryan