主题中讨论的其他器件:CSD95560、
工具与软件:
大家好、团队成员:
我将使用 TPS53689T 控制器 IC 和 CSD95560功率级 IC。
我在 IOUT 引脚上没有获得所需的电压、对于 TOUT 引脚、预计大约为1.5V、对于功率级 IC、预计大约为0.8V。 在 Fusion GUI 中、显示的温度会发生变化。 一条电源轨的温度为-74C、而另一条电源轨的温度波动较大。 有时获得164C、有时会在30C 至50C 左右变化、并具有"Temperature"选项卡的尖峰图形。
对于某些功率级、使 Iout 引脚的电压为4.5V、其余为0.012V。
在 TOUT 引脚上获得电压、对于少量器件为4.5V、对于其他重新开采轨为0.012V。
在 TOUT 和 IOUT 引脚上未获得正确电压的原因可能是什么?
因此未获得输出电压。
谢谢!
Siddhi