This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63606:TPSM63606RDLR 降压转换器、需要对 PGND 和 AGND 进行隔离

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409305/tpsm63606-tpsm63606rdlr-buck-converter-need-isolation-for-pgnd-and-agnd

器件型号:TPSM63606

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们使用 TPSM63606RDLR 降压转换器进行设计、  

我们是否需要为 PGND 和 AGND 提供隔离?

提前感谢、

此致、
Sathya Priya N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathya:

    复制 EVM 布局(我实际上做过的设计)。 在 DAP 处连接 PGND 和 AGND、并使用 PGND 覆铜进行散热。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy:

    感谢您提供的投入。

    如您所述、在原理图中、我们可以将 PGND 和 AGND 连接在一起。

     我们将按照指南遵循的布局。

    此致、
    Sathya Priya N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy:

    在您的 EVM 原理图设计中、您提供了隔离式接地。

    对 AGND 和 PGND 都进行隔离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathya:

    您可以将 AGND 和 PGND 连接到 IC 下的 DAP。 最好为信号元件具有一个单独的 AGND 岛。 我建议复制 EVM 布局。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy:

    感谢大家提供的清晰输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Sathya。