This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:电池组电压悬空

Guru**** 2610755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410488/bq76952-pack-voltage-floats

器件型号:BQ76952

工具与软件:

您好、E2E 专家、

这是通过使用 BQ76952PFBR 器件的定制 PCB 实现的、并且我将使用许多自主功能对器件进行编程。 当器件处于 NORMAL 模式(而非 SLEEP)时、PACK 电压通常等于电池组电压、这正如在空载或充电器未连接时的预期那样。 然后、当在缺少电流的情况下(无负载或充电器)该器件自主进入 SLEEP 模式时、充电 FET 会关断、而放电 FET 保持启用状态。 当发生这种情况时、PACK 电压开始漂移(并悬空)。

例如、如果电池组电压为13V、PACK 电压也约为13V、那么当器件进入睡眠模式时、充电 FET 关断、PACK 电压开始上升。 它最终会达到17V 或18V、并且器件会由于 PACK-TOS 增量自行唤醒。 在这种情况下、该器件会进入永无休止的循环、在这种循环中、它会自主地进入睡眠状态、然后 PACK 电压会漂移、然后它会自行唤醒。 重复。

发生这种情况时、如果我尝试使用万用表测量 PACK 电压、万用表中非常高的阻抗也足以降低 PACK 电压并防止 PACK 电压浮动或漂移更高。 我怀疑原理图中缺少了一些内容。 您能回顾一下原理图的一部分吗?

 PACK 电压为什么会漂移?

此致、

TI-CSC

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TI-CSC:

    请分享原理图供我们查看。

    此致、
    Alexis