This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43:使用 UCC28C43的基于反激式逻辑电源的输出电压上的较高电压纹波。

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410301/ucc28c43-higher-voltage-ripple-on-the-output-voltage-of-flyback-based-logic-power-supply-using-ucc28c43

器件型号:UCC28C43

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我已经为微控制器和其他外设开发了逻辑电源(电压电平为+15VB、-8VB、24Viso、15Vref、3.3VB)。

电路连接在这里。

在上面的电路中、我提供了24Viso 的电压反馈、

但我面临的是较高电压纹波的问题、如 下图所示。

  

请查看电路并评论如何解决该问题。

谢谢。此致

Pemendra Pardhi    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 C95 = 1uF 非常大、因此您似乎需要测量环路补偿(波特图)。 由于滞后效应较大、可能会出现如此大的滞后、进而导致纹波较大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hong Haung,

    感谢您的答复。

     根据建议、电容器 C95 (即1uF)很大。

    但我把它设置为 NP (非居民)。

    在这种情况下、会出现如此多的纹波。  

    我还尝试了补偿网络元件值的更改(R115 = 20k Ω、C83 = 0.1uF)、也尝试过增大输出电容。

    但是、电压纹波未得到改善。   

    会是其他因素、   

    请评论...

    谢谢。此致

    Pemendra Pardhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您需要测量波特图以确保相位裕度。  

    您可以更改负载电流或输入电压来查看某些条件是否会产生最小纹波、然后使用这些条件测量节点图、再决定如何更改环路补偿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    同时删除 C66、它也太大、C66实际上不应该出现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄鸿超

    感谢您提出解决方案。

    现在、移除电容器 C66后、其输出无纹波。

    请 就 补偿器网络设计的选择指南  提供任何文档(靠近使用 R91、C65和 C66的 IC UCC28C43DR)、也靠近稳压器 IC TL431AQDBZRQ1 (使用 R115、C83和 C95)(如果可用)?  

    谢谢、此致  

    Pemendra Kumar Pardhi

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以遵循数据表应用部分?