This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1117LV:TLV1117LV12DCYR 标记

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408235/tlv1117lv-tlv1117lv12dcyr-marking

器件型号:TLV1117LV

工具与软件:

你(们)好

您能帮助我确认为什么我在物理标识上打印的字母不同吗?
谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yingjiao、

    这些器件是否有发货标签? 该器件在多家工厂中制造、我需要这些详细信息来检查其中某个工厂是否使用不同的格式。 根据内部文档、我认为没有区别。

    此致、

    Prakash L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    以下标签是右侧标记上的标签。 左边的是我们很久以前的样本、我们无法提供标签

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yingjiao、

    两款 LTC 均由 TI 提供。 第一个来自 TFME、第二个来自 GTBF (在)。 我不确定为什么标记不同、您是否希望我们在网站上跟进此问题?

    此致、

    Prakash L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我不太明白您的意思。 TFME 和 GTBF 代表什么? 有何差异

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    代表组装和测试基地。 它们位于2个不同的位置。

    谢谢!

    Prakash L