This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM843A22:站点支持论坛

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: INA219, TPSM843A22, LM21215A, TPS40077, LM5141, TPS40170, LM5146, LM25145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408597/tpsm843a22-site-support-forum

器件型号:TPSM843A22LM21215
主题中讨论的其他器件:INA219LM21215ATPS40077LM5141、TPS40170LM5146LM25145

工具与软件:

我想设计一个输入电压范围为12-24V、输出电压为1.5V、输出电流为10A 且具有 RC 负载的 DC-DC 降压转换器。 负载周期性变化:断开(0A 输出电流) 100秒、然后连接(10A 输出电流) 100秒、然后再次断开100秒。 此循环无限期持续下去。 之前、我使用了 XL4016直流/直流降压转换器 IC、并使用反馈电阻器将输出电压设置为1.5V。 然而、当负载发生变化时、输出电压不稳定。 因此、我需要设计一个具有 PI 控制器的基于 MCU 的电源、以在负载转换期间将输出电压稳定在1.5V。

要设计直流/直流降压电源、我需要检测输出电压。 我认为 INA219 (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina219.pdf?ts INA219=1725342537405&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FINA219)是用于此目的的不错选择。 1.5V 的输出电压在 ADC (0-3.3V)的范围内。 但是、在将输出电压馈送到 ADC 之前、可能仍然需要电压采样电路。 可能需要进行信号调理来滤除噪声。 如果我将电压直接馈入 ADC、则存在电压尖峰或波动可能会损坏 ADC。 对于我的应用、高达300kHz 的开关频率应该就足够了。

另外、我还了解了 TI 制造的 TPSM843A22和 LM21215A 模块 。 LM21215A 是电压模式控制 、能否像反馈环路 PI 控制器一样工作我不确定该模块是否适合我的项目。 我是否仍应设计基于 MCU 的电源、或者是否应使用集成电源模块?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基于 MCU 的设计似乎是极端的。  

    请使用以下器件 TPS40077数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    提供了 EVM 和 Excel 计算器、它们将有助于补偿、从而有助于设计稳定的控制环路。   

    或按照数据表中的设计步骤确定电感器和输出电容器以及补偿元件。

    TPS40077用户指南包含负载瞬态 https://www.ti.com/lit/ug/slvu192b/slvu192b.pdf#page=10的示波器图

    下面列出了其他可以正常工作的控制器。  交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)产品选择|德州仪器 TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我计划使用 TPS40077设计我的电源。 首先、我想在 TINA 软件中运行仿真、但找不到 TPS40077组件。 您能建议我在哪里可以找到它吗?

    此外、我还尝试使用 TI Webench。 我输入了 Vin、Vout 和 Iout 值、搜索了所有设计、但找不到 TPS40077。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS40077是较早一代的产品、并且 webench 和 Tina 模型并不存在。   

    EVM、Excel 计算工具和数据表设计过程是唯一的材料。    

    下面列出了  可能符合您的要求的其他控制器交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)产品选择|德州仪器 TI.com。  

    LM5141和 TPS40170具有 SPICE 模型和 webench。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我看到(TPS40170 、其较新的型号  LM5146)和 LM25145满足我的要求。  这两者使用电压模式前馈、在负载瞬态期间使输出电压保持恒定。 但它们看起来相似我困惑哪一个我应该使用.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS40170发布于10多年前、LM25145是最新一代控制器、具有开发工具、例如 EVM、webench、pspice 模型。 我推荐 LM25145