This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:当触发 batocp 时 BATFET 是否会关闭

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410709/bq25790-will-batfet-shut-down-when-trigger-batocp

器件型号:BQ25790

工具与软件:

大家好、团队成员:  

只想检查 BATFET 放电过高电流时的动作、这会触发 BATocp。 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给定:

    如果发生放电电流> 9A min、则会触发电池 IBAT OCP 故障标志。 由于电池 FET 体二极管的原因、BATFET 无法停止放电电流。 如果安装了外部 shipFET、shipFET 存在位(REG0x14[7])= 1且 EN_IBATdicharge_OCP 位(REG0x14[0])= 1、shipFET 栅极的 SDRV 电荷泵关断、shipFET 关断速度不会快于其关断时间。

    此致、

    Jeff