This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601D:关于 ICHG 精度的问题

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409883/bq25601d-question-regarding-ichg-accuracy

器件型号:BQ25601D

工具与软件:

大家好、团队成员:

我想对 ICHG=Vbat、25℃ 1020mA、-55℃、Vbat=3.8V 加倍、充电精度是多少?

谢谢

BR.

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我们在 EC 表中未指定 VBAT = 3.8V 时1020 mA ICHG 上的充电电流精度。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我们是否可以获得客户参考的近似精度? 谢谢。

    BR.

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    据我所知、我们不对此进行测试、因此它未包含在 EC 表中。

    此致、

    Mike Emanuel