This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:该电路图中的 PFC 没有升压电感器是不是一种错误?

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, PMP22650
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410322/ucc28180-is-it-an-error-that-the-pfc-in-this-circuit-diagram-does-not-have-a-boost-inductor

器件型号:UCC28180
主题中讨论的其他器件: PMP22650

工具与软件:

www.ti.com.cn/.../PMP22650
此电路图中的 PFC 没有升压电感器是不是一种误差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PMP22650是一种图腾柱拓扑、而不是升压拓扑。 这里使用的是 UCC28180。 数字控制器在 PMP22650中使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有升压、只是整流? 输出电压与 MOS 晶体管的占空比和频率之间有何关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请仔细检查您提到的参考设计 PMP22650。 它是一个基于 C2000的数字解决方案。 此处未使用 UCC28180。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该论坛中有需要用到的芯片示例、我当时是随便写 UCC28180的。
    电流问题是、在纯整流的情况下、输出电压与 PWM 的频率和占空比之间有什么关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不同的部分具有不同的关系。 我建议您在线阅读基本资料。 此论坛面向对特定器件有疑问的人。

    希望您能理解