This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922052:是否可以在没有外部触发脉冲的情况下防止睡眠模式?

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407901/tps922052-is-it-possible-to-prevent-sleep-mode-without-external-trigger-pulses

工具与软件:

器件在57ms 后进入睡眠模式、大约5ms 直到整个 LED 电流出现。  

问题是如何防止睡眠模式。 想法是每50ms 产生一个160ns 脉冲、以防止睡眠模式。 不确定预期是什么、但对于间隔超过57ms 的用例、这可能会成为一个严重的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philipp:

    想法是每50ms 产生一个160ns 脉冲、以避免进入睡眠模式。

    您是对的。 需要重复发送虚拟脉冲、以防止禁用器件。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    已实现大约200ns 的虚拟脉冲。

    但是、这些似乎不足以在启动后立即禁用 SLEEP 模式。 在首次触发时、大约需要5ms 才能达到所需的1A LED 电流。 上升时间从第二个触发开始大约为20us。

    这是预期行为吗? 如何解决该问题?

    此外、~1ms 后、LED 电流降至500mA、出现不稳定情况。 有什么想法、为什么这不会在脉冲开始时发生?

    第1个触发:

    2ns 触发:

    10ms 触发器、包括 电源电压(蓝色);10个白色 LED 连接在一个灯串上、因此电压应足够高。

    谢谢!
    Philipp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philipp:

    我能否理解您使用的调光模式? 示波器捕获中的每条迹线对应于什么?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    仅使用 PWM 调光模式。 ADIM 被拉至3V3。  

    黄色/绿色:不同位置的频闪灯。

    蓝色:IC 和 LED 的电源电压-标称值为48V

    红色:LED 电流-设置为1A/0.2 Ω 检测电阻

    此致、

    Philipp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philipp:

    [报价 userid="595024" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407901/tps922052-is-it-possible-to-prevent-sleep-mode-without-external-trigger-pulses/5398958 #5398958"]

    但是、这些似乎不足以在启动后立即禁用 SLEEP 模式。 在首次触发时、大约需要5ms 才能达到所需的1A LED 电流。 上升时间从第二个触发开始大约为20us。

    这是预期行为吗? 如何解决该问题?

    [报价]

    此处的5ms 很可能是器件的软启动(大约5ms)引起的。 请参阅此 E2E 常见问题解答- [常见问题解答] TPS922055 / TPS922054 / TPS922053 / TPS922052如何从关断模式转换为 PWM 调光模式? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    加快软启动时间的一种方法是使用灵活调光模式并输入模式、如 E2E 常见问题解答中此处所述- [常见问题解答]如何将 TPS922055 / TPS922054 / TPS922053 / TPS922052从关断状态快速转换为灵活调光模式? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    [报价 userid="595024" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407901/tps922052-is-it-possible-to-prevent-sleep-mode-without-external-trigger-pulses/5398958 #5398958"]

    10ms 触发器、包括 电源电压(蓝色);10个白色 LED 连接在一个灯串上、因此电压应足够高。

    [报价]

    从最后两幅图中可以看出、输出电流不稳定(尤其是在输出接通一段时间后)。 我注意到、在 输出开启期间、Vin 电压下降了很大。 请尝试将系统连接到稳定的工作台电源、然后查看 是否可以改善输出电流波形。

    此致、

    Steven