工具与软件:
器件在57ms 后进入睡眠模式、大约5ms 直到整个 LED 电流出现。
问题是如何防止睡眠模式。 想法是每50ms 产生一个160ns 脉冲、以防止睡眠模式。 不确定预期是什么、但对于间隔超过57ms 的用例、这可能会成为一个严重的问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
器件在57ms 后进入睡眠模式、大约5ms 直到整个 LED 电流出现。
问题是如何防止睡眠模式。 想法是每50ms 产生一个160ns 脉冲、以防止睡眠模式。 不确定预期是什么、但对于间隔超过57ms 的用例、这可能会成为一个严重的问题。
您好、Philipp:
想法是每50ms 产生一个160ns 脉冲、以避免进入睡眠模式。
您是对的。 需要重复发送虚拟脉冲、以防止禁用器件。
此致、
Steven
Steven、您好。
已实现大约200ns 的虚拟脉冲。
但是、这些似乎不足以在启动后立即禁用 SLEEP 模式。 在首次触发时、大约需要5ms 才能达到所需的1A LED 电流。 上升时间从第二个触发开始大约为20us。
这是预期行为吗? 如何解决该问题?
此外、~1ms 后、LED 电流降至500mA、出现不稳定情况。 有什么想法、为什么这不会在脉冲开始时发生?
第1个触发:

2ns 触发:

10ms 触发器、包括 电源电压(蓝色);10个白色 LED 连接在一个灯串上、因此电压应足够高。

谢谢!
Philipp
您好、Philipp:
[报价 userid="595024" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407901/tps922052-is-it-possible-to-prevent-sleep-mode-without-external-trigger-pulses/5398958 #5398958"]但是、这些似乎不足以在启动后立即禁用 SLEEP 模式。 在首次触发时、大约需要5ms 才能达到所需的1A LED 电流。 上升时间从第二个触发开始大约为20us。
这是预期行为吗? 如何解决该问题?
[报价]此处的5ms 很可能是器件的软启动(大约5ms)引起的。 请参阅此 E2E 常见问题解答- [常见问题解答] TPS922055 / TPS922054 / TPS922053 / TPS922052如何从关断模式转换为 PWM 调光模式? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
加快软启动时间的一种方法是使用灵活调光模式并输入模式、如 E2E 常见问题解答中此处所述- [常见问题解答]如何将 TPS922055 / TPS922054 / TPS922053 / TPS922052从关断状态快速转换为灵活调光模式? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
[报价 userid="595024" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407901/tps922052-is-it-possible-to-prevent-sleep-mode-without-external-trigger-pulses/5398958 #5398958"]
10ms 触发器、包括 电源电压(蓝色);10个白色 LED 连接在一个灯串上、因此电压应足够高。

从最后两幅图中可以看出、输出电流不稳定(尤其是在输出接通一段时间后)。 我注意到、在 输出开启期间、Vin 电压下降了很大。 请尝试将系统连接到稳定的工作台电源、然后查看 是否可以改善输出电流波形。
此致、
Steven