This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502-Q1:如何调节 VGS、这样即使在高温下也能调节浪涌电流?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74502-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410592/lm74502-q1-how-can-i-regulate-vgs-so-that-even-at-high-temperature-the-inrush-current-is-regulated

器件型号:LM74502-Q1

工具与软件:

您好!

LM74502-Q1、OV 引脚用作 EN 引脚与 PWM 信号一起用于调节浪涌电流、但 FET 会损坏。

根据数据表上的公式(见下图)。 Cdv/dt = 21nF、放置位置为22nF。

IGATE =       @μ F (@µA 值、最大值为77 µA)、Cout = 1.75mF、IINRUSH = 5A (平均值)、但 FET (Infineon IAUC120N06S5L022)在较高温度下被破坏、因为 Rds (on)为3.3欧姆@ 80 °C、而85°C 为2.7m Ω、Ptot 为136W @ 25°C (与85°C @25°C 相比)。  

我有以下问题,我们在设计中使用了 RG 作为1k 欧姆(见附件),它可以吗?

RG 扮演什么角色。 如何设计 RC 组合以实现高温性能?

  数据表中的 Cout 典型值为220uF。 如果 Cout = 1.75mF、会发生什么情况、正如我们需要的那样?

测量结果如下:

OV 引脚在某种程度上用作 EN 引脚并通过 PWM (下图中的蓝绿色颜色信号)  

FET (IAUC120N06S5L022)逐渐打开(电压:暗:蓝,电流:绿), 所以浪涌电流不是那么高。  

提前感谢您的响应和参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    您可以更改 Rg = 100欧姆、而不是1k。 1k 时、FET 关断时间会更长。

    您可以使用该工具来帮助设计启动电路。

    FET-INRUSH-SOA-CALC 计算工具|德州仪器 TI.com

    可以使用1.75mF。 220uF 只是一个示例、具体取决于系统要求。 只要外部 FET 可以支持、就可以使用任何 COUT 值。

    此致、

    Shiven Dhir