This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A06EVM-248:热性能

Guru**** 2382080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62827
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409176/tps62a06evm-248-thermal-performance

器件型号:TPS62A06EVM-248
主题中讨论的其他器件:TPS62827

工具与软件:

尊敬的团队:

我需要计算 TPS62A06EVM 上 TPS62A06DRLR 的结温。
您能否在以下条件下测试 TPS62A06EVM 的热性能?
 - Vin=5.0V
 - Vout=1.2V
 - Iout=4.0A 和6.0A

我需要以下测试结果。

此致、

二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koshi:

    我们没有热像图、但可以在多种条件下测量温度。

    当 T 环境温度为25度、Vout = 1.2V 时、我可以提供以下数据:

    输入电压/输出电流 主题 6A
    2.5V 32.9°C 85.9°C
    3.3V 32.7°C 74.2°C
    5.5V 34.6°C 70.7°C

    您是否专门需要 Vin = 5.0V 和 Iout = 4A、或者该数据是否足够?

    您能对客户和终端设备有一些了解吗?

    此致、Werner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wemer-San:

    感谢您提供的数据。
    我的客户正在寻找一种能够满足 Vin=5.0V、Vout=1.2V、Iout=4A 和低价格要求的器件。 他们首先浏览一下 TPS62827DMQR。  
    从较低价格的角度来看、我认为 TPS62A06DRLR 更适合、如果其热性能更好的话。 然后、我已经申请了  Vin=5.0V、 Vout=1.2V 且 Iout=4.0A  和6.0A 条件下的外壳最高温度、以便比较 TPS62827的热性能。

    此致、

    二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koshi-San,

    如果您需要精确参数的热像图、我可以在下周中旬之前创建。

    此致、Werner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lummer-San:

    实际上、我必须尽快回复客户、因此如果能获得本周热感图像的测试结果、将会有所帮助。

    此致、

    二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koshi-San,

    我今天测量了 Vin=5V、Vout=1.2V Iout=4A 和6A 下的热像。 我让它解决了超过30分钟。 4A 时的最高温度为~46.5摄氏度。 电流为6A 时、温度为~ 68.2摄氏度。 环境温度为~24度。

    此致、Werner