This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:TPS40210的设计问题

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406192/tps40210-the-design-issue-for-tps40210

器件型号:TPS40210

工具与软件:

您好!

我们将 TPS40210用于升压电路、输入电压为20V、输出电压为48V、输出电流为2A、

现在、 存在 TPS40210 无法启动的可能性、并且我们 测量 SS 引脚电压(异常 情况)、请参阅以下内容:

e2e.ti.com/.../TPS40210-UTEK.mp4

 谢谢、请参阅我们的原理图和"TPS4021x_TPS401" Boost_Quickstart_Calculator、并告知是否有任何错误。

e2e.ti.com/.../TPS4021x_5F00_Boost_5F00_Quickstart_5F00_Calculator_2800_1_2900_.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    感谢您使用 e2e 论坛并附上原理图和计算器。

    查看计算器、似乎补偿环路不稳定:

    如果相位裕度过低、器件可能会开始振荡、这可能会导致占空比不一致或电流峰值过大。
    然后、这些可触发器件保护、例如过流保护、然后该保护将复位器件。
    这就是您在 SS 引脚电压上看到的电压、它会在器件复位时放电和重新充电。

    以下是我对原理图的评论:
    -请用计算器重新计算补偿值,主要是 C14、R9。 为了更好地拟合值、10k Ω 和250nF 可以是一个示例。 (我们建议使用60度或更大的相位裕度来实现稳定的系统)
    -有一个与 SS 电容器串联的电阻器(R8)。 这通常不是必需的。 放置这个电阻器的原因何在?

    谢谢、此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ni Niklas、

    感谢您对此问题的专业解释、我们将根据您的建议提供 C14和 R9参数;

    BTW、是否有任何 文档要分享给我们以了解如何缩放 相位、而且我们可以 在下一个设计中避免错误、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    我们的工程师目前不在办公室、请在星期三回答。 谢谢你。

    此致

    Yezi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    很抱歉耽误你的时间。
    是的、我们有几个有关设计稳定性和补偿的文献资料。 请参阅以下内容:
    https://www.ti.com/lit/an/slva381b/slva381b.pdf

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/switchingpower_5F00_compensation.pdf

    TPS40210是一款具有 II 类误差放大器的峰值电流模式控制器(第10页和第16页)

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:

    下面是我对原理图的评价:
    -请用计算器重新计算补偿值,主要是 C14、R9。 为了更好地拟合值、10k Ω 和250nF 可以是一个示例。 (我们建议使用60度或更大的相位裕度来实现稳定的系统)
    -有一个与 SS 电容器串联的电阻器(R8)。 这通常不是必需的。 放置此电阻器的原因何在?

    我们会根据您的意见修改设计、结果如下:

    1.空载时 TPS40210比较好启动、我们把负载逐渐增加 到60W、输出电流和电压都是正常的;

    2.负载为30W 或50W 时,TPS40210 无法 启动,没有输出电压;

    您能不能帮我们再次检查原理图并建议如何修改电路来解决这个问题,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    为了再次检查设计、您能否向我提供最新的原理图文件(包括到目前为止所做的更改)和包含更新值的计算器?

    在此基础上、我可以更轻松地评估如何进一步改进设计。

    谢谢、此致、
    Niklas