This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54678:电源正常信号

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410463/tps54678-power-good-signal

器件型号:TPS54678

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我将 TPS54678RTER 用作从5V 至3V 的降压转换器  

我想知道我是否可以使用输出电压作为 PWRGD 信号的上拉电阻、而不是使用随附图像中突出显示的输入电压。

时序控制是否会出现任何问题?

此致、

Shritesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shritesh 您好!

    是的、您可以通过上拉至 VOUT (而不是 VIN)来连接 PWRGD 引脚。 请确保生成的信号电平对于其连接的任何设备都足够高。

    此致、Werner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Werner!