This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750EVM:BQ25750EVM 欠压保护

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750EVM, BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406391/bq25750evm-bq25750evm-under-voltage-protection

器件型号:BQ25750EVM
主题中讨论的其他器件: BQ25750

工具与软件:

您好!

我将反馈电压寄存器从13.7k (R64)更改为30k、使充电电压为14.3V。

然后、我打开了 BQ25750EVM 中的电源电压24V。

I2C 连接良好、我在 VAC_UV_STAT 读取电阻器结果为"器件处于欠压保护状态"。

I 使用示波器测量了 VAC、VACUV 电压、如下所示

 - VAC:24V

 - VACUV : 0.4V

我已检查 VAC 窗口线路寄存器(R21/R27/R30)是否正常。 无缺陷。

我的 EVM 近况如何? 要使其正常工作、我需要修复什么问题?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    感谢您的配合。 我有几个问题可以帮助我们对此进行调试。

    可以测量 ACUV 和 ACOV 引脚上的电压吗?

    执行这些测试时是否已插入电池? 电池应该不会有什么区别、但我只是想了解您在这里的测试设置。

    您是否在 SW1或 SW2引脚上看到任何开关?

    您能向我发送寄存器文件吗?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是包含 ACUV 和 ACOV 引脚电压结果的测试设置图和寄存器文件。

    此外、我还有另一个 BQ25750 EVM、它甚至可以像相同的测试设置那样正常工作。

    谢谢你。

    e2e.ti.com/.../CHG_5F00_Register.txte2e.ti.com/.../CHG_5F00_UV_5F00_log.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    感谢发送寄存器文件和测试信息。

    我还有几个问题。 您能否移除 R27并查看这是否使电路正常工作? 移除 R27将使 ACUV 上拉 VAC、ACOV 将拉至 GND。

    寄存器显示热敏电阻读取 TS_COLD。 TS 引脚周围的电阻器是否有任何修改? 此外、您可以检查 REGN 上的电压是多少?

    另外、请务必将 Watchdog=Disabled (看门狗=禁用)和 ICHG 设置为所需的充电电流。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    I 分离了 R27、并测量了 ACUV、REGN 和 TS 引脚电压。

    - VAC(TP12): 24V

    - VACUV(TP13 ): 677mV

    - REGN(TP1):1V

    - TS(TP8 ): 997mV

    我未对 TS 引脚进行任何修改、它由 REGN 上拉、但作为 REGN 电压电平的源极较低。

    I2C 读取结果仍为 "器件处于输入欠压保护状态"。 (我禁用了 WD。)

    如何解决该问题?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    在更改反馈电阻之前、EVM 是否正确上电? 看起来器件没有正确上电、因为 REGN 仅为1V。 您能否尝试移除输入源并在 J3上施加有效的电池电压并启用反向模式、从而使器件反向运行并再次测量 REGN? 只是想验证 REGN 是否可以正确上电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jing

    我分别测量了 VAC 上升和 VBAT 上升的两种情况。

    -仅连接 VAC、REGN 上升至1V 且 I2C 已连接。

    -仅连接 VBAT, REGN 无反应, I2C 未连接。

    我认为、在我首次将电池连接到 EVM 时、它可能会因尖峰电压或浪涌电流而损坏。

    在我这边、我将以这种 IC 转12V/24V/48V 电池为例。

    为了防止同样的故障、我如何准备好保护电路?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    我认为您的 EVM 可能已损坏。 您能否测量 SRN/SRP 和 ACN/ACP 电阻器的电阻? 它们是 R5、R6、R22和 R25。

    另外、您能告诉我您在使用什么电池吗?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan

    I 测量的电阻如下所示。

    - R5 (ACP):10欧姆

    - R6 (ACN ): 10欧姆

    - R22 (SRP):10k~5M 欧姆摆幅

    - R25 (SRN ): 10k~5M 欧姆摆幅

    我将使用下面的电池、使用该充电器 IC。 电池类型(PACK/充电电压)

    - 12V: LTO (5S1P/14.5V)、锂离子(4S2P/16.8V)

    - 24V:锂离子电池(7S15P/29.05V)

    - 48V:锂离子(14S6P/58.1V)、锂离子(13S2P/54.6V)、锂离子(14S5P/58.8V)

    我已经测试了12V 和24V 电池盒(48V 除外)。 但我比较担心48V 电池情况。 你有什么想法吗? 我看到这个问题还没有解决。

    (https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379508/bq25750evm-does-bq25750evm-board-supports-the-charging-of-54-6v-battery?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ25750%2520voltage)

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    感谢您向我提供新信息。

    顺便说一下、我很难找到您的原理图。 您可以重新发送原理图给我吗?

    当电源路径切换电压超过30V 时、BQ25750EVM 会遇到问题。 我们仍在努力解决这一问题。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我关闭本案例、然后重新创建一个案例、以对 48V 电池案例进行原理图审查。