This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62442:用于混合负载轨的 PWM 或 PFM

Guru**** 2665185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410242/tps62442-pwm-or-pfm-for-mixed-load-rails

器件型号:TPS62442

工具与软件:

大家好、我的应用需要两个独立的电压轨、比如1.8V 和1.2V。  1.8V 电压轨为低电流(200mA)、而1.2V 电压轨为高电流(>1A)。  查看数据表时、如果 MODE/SYNC 引脚为低电平、则在峰值电感电流小于0.8A 时器件能够进入 PFM 模式。  在1.8V 电压轨的情况下、情况确实如此、但对于1.2V 电压轨则并非如此。  在这种情况下、器件是在 PWM 还是 PFM 模式下运行?  我假设它将默认为 PWM、但想要进行确认。  根据方框图、1.8V 控制环路似乎无法作为 PFM 运行、而1.2V 控制环路则无法作为 PWM 运行。

谢谢!

-William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    TPS62442的两个电源轨都有自己的控制环路。 在本例中、1.8V (<PWM 200mA)电源轨将在 PFM 下运行、而1.2V (>1A)电源轨将在 PWM 下运行。

    此致、

    Varun