This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116F:可为每个通道输出20mA 的16通道 LED 驱动器。

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59116F, TLC59116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404736/tlc59116f-16-channel-led-driver-that-can-output-20ma-per-channel

器件型号:TLC59116F
Thread 中讨论的其他器件: TLC59116

工具与软件:

大家好、团队成员:

我正在寻找一款能够按通道输出20mA 的16通道 LED 驱动器。
我为 TLC59116F 进行了以下计算、我认为它会起作用。

条件;
Vcc = 5.5V、Vout = 17V、Iout = 20mA /通道

Iout^2 x Ron x N 通道
= 20mA^2 x 3.75Ω x 16通道
= 24mW

Icc x Vcc
= 13mA x 5.5V
= 71.5mW

PD_TOTAL
= 24mW + 71.5mW
= 95.5mW

θja x PD_TOTAL
= 78℃ / W x 95.5mW = 7.449℃

TA_max +θja x PD_TOTAL
= 85℃ 和+ 7.449℃
= 92.449℃ < 150℃ (tj_max)

1) 1)以上我的理解是否正确?

2)本产品的 Ta 为85℃。 除了上述条件外、是否有任何支持最高105℃ 的产品?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为、您需要计算 IC 的温升。 我认为这是错的。

    我想在下面提出几个问题、请帮助确认。

    1.我注意到、您说过您的要求是您需要一个16通道 LED 驱动器、并且每个通道具有20mA。 但我想知道是否需要高于6V 的输出。 您的 LED 负载 LED 条、而不是单个 LED 吗? 我是对吗?

    2.您能告诉我为什么选择 TLC59116F 而不选择 TLC59116吗?

    3.请告诉我输出端的压降、我可以帮您计算热值。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared-San:

    感谢您的答复。

    我会回答您的问题。

    1. 抱歉。 上述信息不正确。 每个通道连接一个 LED。 它是单个 LED 负载。
    2. TLC59116从 IC 产生大量热量、因为它由恒定电流驱动。 TLC59116F 由 FET 恒定电压驱动、因此产生的热量更少。 因此、我选择 TLC59116F。
    3. 每个通道连接一个 LED。 OUTx 引脚的电压约为3V、Vf 约为3V

    客户的使用条件如下。

    Vcc = 5V、OUT = 3V/通道、Vf = 3V、Iout = 20mA /通道(总320mA)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    谢谢你的答复,我稍后会回来给你。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atsusi-san:

    感谢您的耐心等待!

    好的、我看到了。 您之所以要使用 TLC59116F、是因为每个通道的 LED 负载只有1个 LED、如果直接使用 TLC59116、那么热性能将非常苛刻。 感谢您的解释!

    根据我的理解、如果您想在17V VLED 电源下获得每通道的输出电流20mA、电阻器将约为685Ω? 我对吗?

    有关热计算、请参阅我的以下注释:

    1.输出电流阱的功耗:Iout * Vout *通道编号

    20mA * 0.3V * 16 = 0.096W

    2. IC 的功耗:Icc * Vcc

    13mA * 5.5V = 0.015W

    3.热计算:

    (0.096+0.0715)* 78 = 13.065°C

    因此、我认为它可以在85°C 的温度下工作。 如有任何问题、敬请告知。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared-San:

    感谢您的答复。

    >根据我的理解,如果你想在17V VLED 电源下获得每通道的输出电流20mA ,电阻器将是关于685Ω? 我对吗?
    我很抱歉。 信息错误。 正确的条件如下。
    Vcc = 5V、OUT = 3V/通道、Vf = 3V、Iout = 20mA /通道(总320mA)

    > 20mA * 0.3V * 16 = 0.096W
    0.3V (Vout)是否正确?
    它们使用 OUTx 引脚的电压=每通道3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atsusi-san:

    实际上、VOUT 上的压降由您的决定 LED 电源 LED 的正向电压 电阻器在通道中串联连接 .

    您是否是说 LED 的电源是3V? 如果存在、那么您如何驱动正向电压为3V 的 LED。 您能帮我澄清一下吗?

    BTW、通过以下条件计算0.3V:

    VLED = 17V、Iout = 20mA、Vf = 3V

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atsusi-san:

    有什么问题吗? 如果没有、我将关闭该主题。 谢谢!

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared-San:

    很抱歉这么晚才回复。

    您的友好支持软件非常有帮助。

    我先结束该主题。