This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25980:TPS259807ONRGER 无法重新启动

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395934/tps25980-tps259807onrger-cannot-restart

器件型号:TPS25980

工具与软件:

尊敬的专家:
在大规模生产中、用于24V 的电子保险丝出现浪涌电流、并在电源启动期间跳闸、重试功能(重试)无法正常运行、并且无法在之后恢复。
现在设置的跳变电流阈值为7A、但跳变期间的电流为6A。
即使发生跳变、启动期间浪涌电流也只应流动一次、然后应能够通过重试功能恢复、但无法正常恢复。
我想问是什么因素导致了这种现象的发生?

谢谢、此致
等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bao、

    请您回答以下问题、以便我更好地了解情况。  

    • 你是否有任何波形?
    • 器件是受到永久性损坏、还是只是没有重新启动?  
    • 可以用一些 dVdT 电容器尝试这一点吗?

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Arush、

    感谢您的及时回复。 很抱歉响应延迟。

    您是否有任何波形?
    ->请确认另一个以「波形確認シート」开头的 Excel 工作表。 我们提供了正常运行时与缺陷时的波形。

    2.设备是永久损坏还是只是没有重新启动?
    ->设备不会受到损坏,只是没有重新启动。 有时、当我们关闭电子保险丝 PCB 上的电源并对其重新供电时、电源有时会正常重新启动。

    可以用一些 dVdT 电容器尝试一下吗?
    ->最初我们尝试使用的 dVdT cap 为3300pF、但无法重新启动产品(即使尝试重新启动产品多次)。 最后、我们决定不使用 dVdT 电容器。

    如有任何关于 dVdT 上限的建议或建议、请告知我们。 我们可以尝试它。

    谢谢、此致
    等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bao、

    我上星期被困在实验室里,无法回到你的身边。 我对此深表歉意。

    从波形可以看出、器件在50ms 内进行重试。 问题是它未重新提升至高电平。  

    您是否在电路板上有 C3和 C14? 捕获该波形时的环境温度是多少。 这看起来 TSD 正在达到、且输出电容器正在释放其电荷、因此甚至未发生断续模式启动。  

    使用 dVdT 电容器将减慢启动速度、这应该有助于防止更高的浪涌电流。  

    如何捕获这些正常运行波形? 更改 IC 以解决该问题。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Arush、
    您的问题的答案如下。

    电路板上是否有 C3和 C14?
    ->C3和 C14 220uF 是板载 SMT。

    捕获此波形时的环境温度是多少。
    当波形被捕获时,周围温度约为25°C

    如何捕捉这些正常运行波形?
    ->在同一环境下、波形是在正常操作和异常操作期间捕获的

    4.正在更改 IC 以解决问题。
    ->即使我们改变了 PCB、仍会出现异常操作。 更改 IC 不会消除问题。

    谢谢、此致
    等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bao、

    您有任何关于此问题的更新吗?  

    在我看来、我只能认为较高的 dVdT 电容应该有助于降低启动速度、此时发生 TSD 的几率会降低。

    此外、我认为从结束时开始调试速度非常慢、因此我认为最好改为使用邮件进行进一步沟通。

    您能接受我朋友的请求吗? 我将通过 E2E DM 功能共享我的电子邮件 ID。

    此致、
    Arush