This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3466:正在寻找 RGB 颜色混合 LED 驱动器

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410262/lm3466-looking-for-rgb-color-mixing-led-driver

器件型号:LM3466

工具与软件:

您好!

 我正在寻找合适的 RGB 带 LED 驱动器。  

条带 LED 电压= 12V

576个 LED

70W/卷(SO、70W/12V = 总计5.83A)

每种颜色或每个通道(例如红色)颜色将消耗大约1.94A 的电流  

对于与 PWM 或类似控制进行色彩混合的 LED 驱动器、您有什么建议吗?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    我目前不在办公室。 我将在下星期一回到办公室时给您回复。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    您能否提供一些有关 LED 配置(串联/并联/共阳极/共阴极)的信息?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它们采用串联12V 共阳极电压。 大约2A 的电流将流入每个颜色支腿。 我们可能需要离线开关。 集成开关是否能够提供如此多的电流、这一点并不确定。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    我们可能需要离线交换机。

    当您说到"离线开关"时、您想要的是外部开关 FET 吗?

    请检查您的 LED 灯带是应使用恒压源驱动还是使用恒流源驱动。

    此致、

    Steven