This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61048:最高环境工作温度

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410131/tlv61048-maximum-ambient-operating-temperature

器件型号:TLV61048

工具与软件:

你(们)好

我们想知道  TLV61048DBVR 的最高环境工作温度。 我们需要满足-45度到100度的扩展工业温度范围。

在数据表中只提到工作结温。 我们想知道环境温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PREMA:

    工作温度与布局和电路板卷曲情况密切相关。

    在数据表中、这里是标准的热性能信息。  

    这意味着、在公制 条件下、如果耗散功率为1W、该器件将上升177.7℃。

    在您的条件下、可接受的温升为50℃、因此计算出的器件损耗为0.28W。

    请注意、实际布局条件将比此好得多、并且热阻会更低。

    对于实际情况、请根据 EVM 测试的性能。

    此致、

    Fergus