This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5810:LP5810和 LP5813中实现的寄存器之间的差异

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5810, LP5813

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409477/lp5810-differences-between-the-registers-implemented-in-the-lp5810-and-lp5813

器件型号:LP5810
Thread 中讨论的其他器件: LP5813

工具与软件:

您好!

根据下面的 URL、答案是"对于 LP5810寄存器映射、请参阅 LP5813寄存器映射文档。"

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341344/lp5812-detailed-registermap?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LP5812%2520detail%2520register%2520map

将 LP5810数据表中的"9个寄存器映射"与 LP5813寄存器映射文档进行比较时、寄存器的内容似乎有所不同。

请告诉我在 LP5810和 LP5813中实现的寄存器之间是否有任何差异、或者在使用 LP5813寄存器映射文档设置 LP5810寄存器时有任何注意事项。

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    您能告诉我不同之处在哪里吗?

    实际上、LP5810没有 TCM 结构、因此请忽略有关 A0、A1、A2、B0、B1配置的寄存器、 B2、C0、C1、C2、D0、 D1、D2。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    除 A0、A1、A2、B0、B1和 R3以外、其他寄存器的内容 B2、C0、C1、C2、D0、 D1和 D2? 换而言之、在开发 LP5810时、可以使用上面未列出的 LP5813寄存器信息作为参考吗? 我担心 LP5813和 LP5810寄存器之间存在细微差异、可能会导致问题。

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    可以、可以使用 LP5813寄存器信息、但关于  A0、A1、A2、B0、B1 B2、C0、C1、C2、D0、 D1和 D2。

    我将尽快更新 LP5810寄存器映射。

    BR、Jared