This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS565247:设计评审

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410370/tps565247-design-review

器件型号:TPS565247

工具与软件:

大家好、团队成员:

使用器件 TPS565247DRLR、我们需要生成3个不同的输出电压、方法是保持一个10k 的下拉电阻器并在 NPN 晶体管的帮助下添加相应的上拉电阻器。

下面是电路设计。

处理器控制晶体管的栅极引脚。  

稳压器的输入电压= 5V

输出电流/电压1 = 4A @ 1.2V

输出电流/电压2 = 4A @ 1.5V

输出电流/电压3 = 4A @ 1.8V

任何人都可以提供有关使用这些 NPN 晶体管选择输出电压的反馈。

所选输入电容器、输出电容器和输出电感器是否可以满足3种不同输出电压的要求?

输出电感器的 P/N (1.5uH)= XAL4020-152MEC

输出电容器的 P/N (22uF)= GRM21BR61C226ME44L

输出电容器/输入电容器的 P/N (0.1uF)=  GCJ188R71H104KA12D

输入电容器(10uF)的 P/N =  CGA4J1X7S1E106K125AC

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    首先、我看到 FDN339AN 是您说的 NMOS 而不是 NPN 晶体管。 请选中此复选框。 那么、该解决方案是不好的。 我们建议保持相同的上拉电阻器并使用 NMOS 来控制下拉电阻器。 在本例中、您可以在1.2V 下保持20k 的上拉电阻器和一个20k 的下拉电阻器、在1.5V 下打开 MOS1并联60k、 在1.8V 下打开 MOS1和 MOS2并联60k 和30k。 谢谢。

    此致、

    Shipeng