This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LT1054:关于 Vout 最小值

Guru**** 2502355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410119/lt1054-regarding-vout-min-value

部件号:LT1054

工具与软件:

你(们)好  

我们想知道 LT1054CDWR 的 Vout 电压范围。 在 TI 网站上、它所提到的输出电压是-1.25V 最小值和-15V 最大值。 但在数据表中它是-4.7Vmin 到-5.2Vmax。  

我们希望将其用于显示连接器的5V 输入电压和-1.5V 输出电压(5nA)。 请告知我们我们是否可以使用此部件或建议合适的部件。