请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LT1054 工具与软件:
你(们)好
我们想知道 LT1054CDWR 的 Vout 电压范围。 在 TI 网站上、它所提到的输出电压是-1.25V 最小值和-15V 最大值。 但在数据表中它是-4.7Vmin 到-5.2Vmax。
我们希望将其用于显示连接器的5V 输入电压和-1.5V 输出电压(5nA)。 请告知我们我们是否可以使用此部件或建议合适的部件。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好
我们想知道 LT1054CDWR 的 Vout 电压范围。 在 TI 网站上、它所提到的输出电压是-1.25V 最小值和-15V 最大值。 但在数据表中它是-4.7Vmin 到-5.2Vmax。
我们希望将其用于显示连接器的5V 输入电压和-1.5V 输出电压(5nA)。 请告知我们我们是否可以使用此部件或建议合适的部件。
尊敬的 Prema:
感谢您的联系、请参阅数据表、它是-4.7-。
对于您的应用、请试用这款 LM27761低噪声稳压开关电容器电压逆变器数据表(修订版 C)(TI.com)