This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:PWM 至 PDRV 延迟

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407735/tps92692-q1-pwm-to-pdrv-delay

器件型号:TPS92692-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

数据表列出了 PDRV 延迟的典型值、但是否有其他 MIN 和 MAX 数据可用?

另外、如果可以通过计算获取此信息、请告知我们如何获取。

谢谢!

KAZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有最小值/最大值数据。 PDRV 由 PWM/DIM 和 FAULT 状态控制。 它可以设置在0%和100%之间。    

    PDRV 驱动外部 FET、并且开/关速度与灌电流/上拉电流以及外部 FET 特性(如 Ciss 值)相关。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaoguang1:

    明白了。 感谢您的帮助。

    此致、

    KAZ