This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22965-Q1:HW:TPS22965TDSGRQ1的故障模式

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22965-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407832/tps22965-q1-hw-failure-pattern-of-tps22965tdsgrq1

器件型号:TPS22965-Q1

工具与软件:

各位专家、您好!

请让我确认 TPS22965TDSGRQ1的故障模式。
开关零件的故障模式是否仅开路或短路故障?

如果有任何其他模式、请告诉我。

在考虑系统的功能安全时、需要使用此信息。

BR、

Kentaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kentaro:

    TPS22965-Q1的故障模式分布如下。 我希望这能解答您的问题。

    您使用的型号不同。 这是旧文档的截屏、因此故障分布将根据您使用的变体发生变化。 您仍然可以将其用作可能发生故障的参考。

    如果回答您的问题、请单击已解决。   

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arush:

    感谢您的答复。

    在哪里可以找到有关 TPS22965TDSGRQ1故障模式的文档?

    另外、请允许我确认内容。

    1) 1) "GND VOUT 至 GND"是否意味着短路?

    2) 2) " VOUT 超出规格(电压或时间)"是否指输出电压处于中间电位的情况?

     我认为"DAC VOUT 开路或 HIZ"和 VOUT 至 GND"涵盖了输出电压开路或短路的情况。

    3) 3) " VOUT 超出规格(电压或时间)"是否包括输出过压?

     此开关本身不太可能输出过压、但我只是进行检查。

    4) 4) 请告诉我有关" VOUT 卡在开启"事件的信息。

    BR、

    Kentaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kentaro-San:

    本文档由 Priya 在该主题(粗体字母) https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907968/tps22965-q1-pin-fmea 上的第一次答复中提供

    提出的问题。  

    是的、Vout 卡在0V  

    2.是的,这是一个桶箱。 这可能是任何规格违规(例如压摆率卡在某个中间级别等)

    3.是的

    4. VIN-Vout 短路、与 FET 常开类似。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Arush:

    感谢您的答复。

    让我确认一下下面的内容。

    单独由开关产生过压输出有哪些情况?

    3. 是[/报价]

    BR、

    Kentaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kentaro-San:

    我想、我在这里引发了一些混淆。 我对此深表歉意。  

    我并不是说过压。 您是对的、开关不会导致过压。  

    我的意思是 Vout 卡在某个低电平或上升时间不正确。 这些问题。 与#2相同。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Arush:

    感谢您的答复。

    我理解您的意见。

    BR、

    Kentaro