This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1304L05EVM:LF304

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406788/amc1304l05evm-lf304

器件型号:AMC1304L05EVM

工具与软件:

这是来自 EVE 的 Max、我的客户需要 LF304的数据。 他提到我可以先与您联系、然后安排 LF304的样片、您将帮助您在 BQ Studio 中更新此模型。 对吗? 请问您的地址是、您需要多少个样片? 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    您知道申请样片的人的姓名吗?  我认为您为线程分配选择了错误的部件/组、 我将尝试将该线程重新分配到正确的组。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    我已将其分配给正确的组、这似乎是电池电量监测计组的问题。

    星期一是美国节假日、因此如果会员不在、回复可能会延迟到星期二。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    听起来您正在讨论如何通过发送单元格来获取自定义 ChemID 的特征。

    请联系您当地的 TI 办公室或支持团队的 FAE、获取有关如何获取定制 ChemID 的帮助。

    如果你有任何问题回复这个线程,我可以帮助你获得表征的细胞。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saleh:  

    我刚刚从客户那里听到、客户说我会联系 TI 的技术团队、在那之后安排样片、然后 TI 会在 BQ Studio 中更新 LF304的信息。  

    我不确定这是否正确。 希望您提供更多详细信息。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    希望你很好。

    是的。 我现在可以执行什么操作来获取定制的 ChemID?  

    您能提供更多建议吗?

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天是国庆节。 我们将在本周晚些时候与您联系。

    此致、

    应用团队的成员

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、来自您当地 TI 办事处的 TI 联系人可以提供帮助、也可以获得 TI 指派的支持 FAE 的帮助。 他们会联系我们团队中的某个人,并与我们合作,让你的细胞特征化。

    如果您在联系我们时遇到任何问题、请告诉我。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    您是说我们当地的 TI 团队会与您合作更新网络中 LF304 Cell 的 ChemID、我不需要为您安排电池吗?  

    如果是、您能否估计并分享结束此问题的日期?

    提前感谢。

    BR、

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    很抱歉混淆。

    如果您认识您当地的 TI 团队、他们将与我们合作、帮助我们将您的电芯发送给我们、以便表征您的电芯。

    通常、您所在的位置附近有一个 TI 办事处。 如果是、它们可以帮助您将细胞送到我们的实验室进行表征。 所以客户分配了 FAE、他们是 TI 的联系人、也可以提供帮助。  

    如果您没有当地的办事处或 FAE、那么我可以帮助您把细胞送到我们的实验室。

    一个注意事项是您需要发送单元格以获取自定义 ChemId。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您分享的详细信息。

    说实话、我找不到当地的 TI 办事处、是否可以共享当地 TI 办事处的地址或您办事处的地址以及收件人的信息? 然后我可以将细胞安排到您的实验室。 谢谢你。

    此外、我需要准备多少个电池单元?  

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我可以帮助您对您的细胞进行表征。

    我已经向您发送了朋友请求、请接受请求、然后向我发送私人消息、询问 ChemID 流程。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    亲爱的,你能给我私人按摩移动下一步吗? 谢谢你。 这个也不错。

    BR、

    最大值