This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8864-Q1:具有高动态范围的多通道 LED 驱动器

Guru**** 1772975 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8864-Q1, TLC5971, TLC5940, TPS92515
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408422/lp8864-q1-multi-channel-led-driver-with-high-dynamic-range

器件型号:LP8864-Q1
主题中讨论的其他器件: TLC5971TLC5940TPS92515

工具与软件:

大家好、过去我们有一位直接指派给我们的代表、但我想现在我们应该利用这个论坛!

我们将开始新系列产品的新设计。 我们正在研究不同的 LED 驱动器来满足我们的规格列表。 我观察 LP8864-Q1、发现它似乎完美...直到我们发现无法独立控制所有4通道!

我们的设计需要如下所示:

  • 每块板总共12个通道(可以是多个芯片)
  • 总调光对比度>10000:1 (模拟+数字)
  • 大于12kHz PWM 数字调光(无闪烁)
  • 通道间/芯片间的电流误差小于3%
  •  约为 200 -300mA 的最大电流(并非所有通道都会同时推至最大电流)
  • LED 灯串电压大约为24V

我们的设计规格很难满足、但如果 TI 的人可以帮助我们了解 TI 芯片的哪些功能、我们不胜感激。 如果一颗芯片只能达到一个标准、那么它是值得一看的!

我很想在网站上使用滤波器、但遗憾的是、我们无法按 PWM 调光频率、最大对比度或芯片间的误差进行滤波!

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    我们的专家不在办公室、稍后将向您提供反馈。

    BR、Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William

    我想问一下、您的设计的 EE 是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尚未完成设计。 我们正处于芯片选择阶段、目前我正在从事此工作。 尽管如此、我的一些同事可能会在不久的将来参与进来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到目前为止、我已经研究了:

    TLC5971:因为 PWM 调光 频率低于150Hz、所以这不是一个好选择、但我喜欢芯片间+/-1%的误差

    TLC5940 ;这一个在 PWM 频率方面更好一点,因为它是"只有"12位,如果我记得正确,高达7kHz,外部时钟。 典型误差为2%、但最大误差为4%。 我不喜欢必须在整个板上布置30Mhz 的布线。

    3个 TPS92515与1个 TPS92662:这个可为我们提供很高的动态范围、但是我们知道、如果我们想要板间的小误差(我们最近经常使用该芯片)、TPS92515将需要校准。 这种解决方案可能最终会占用太多的空间、成本太高。

    TPS92682 :这可能很有趣,它看起来像是2个 TPS92515或类似的一个封装与数字通信。 内部 PWM 的频率仅为1kHz、但可以使用外部 PWM。 可能电路板上所需的空间过大以及成本也是个问题(每块电路板需要6个芯片)。

    我还看了其他 LED 驱动器制造商。 我们可能探讨的一种选择是使用具有极高分辨率 PWM (250MHz 时钟)的 MCU、该 MCU 连接到具有250mA 功能的线性驱动器芯片。 不确定在线性 LED 驱动器上使用高频 PWM 时的高动态范围。


    大家可以看到、我们正处于"头脑风暴"阶段。 尚未作出任何决定。 在我们达成解决方案之前、我们可能会深入研究两个或更多选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William

    您可以看一下 LP8863吗? 该器件可独立控制通道、满足200 -300mA 要求、可将两个通道相结合来实现这一目标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 正是我们所需要的。 我访问了产品页面、发现它再次标记为"背光驱动器"、因此我认为它就像 LP8864一样、无法独立控制通道。 您的干预对于我们的芯片选择至关重要!

    这是令人惊奇的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William

    很高兴为您提供帮助、如果您有任何其他问题、请告诉我。